Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How to connect to the two contact thermometer terminal for Oil Distribution Transformers?
Each thermometer has a diagram presenting the alarm and trip circuits connected to the terminal in an idle stage for Oil Distribution Transformers.Closed circuits open and opened circuits close after exceeding the temperature threshold. Way of interpretation is up to the user. Please refer to the diagrams.