Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What materials are used in the connection terminals of the LV power cables on a TRIHAL cast resin dry type transformers?
The neutral point has been standardised as a copper bar with "bimetal" washers on a TRIHAL cast resin dry type transformers. The connector plates for the phases are tinned aluminium. Consequently, "bimetal" connection terminals are not necessary for connecting the power cables.