Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What is the difference of H class and F class in Tricast cast resin dry type transformers ?
The main difference is that the class designations refer to the withstand temperature of the insulation material in Tricast cast resin dry type transformers. Thus, H class has a wihstand temperature level of 180 ⁰C for the coils and F class of 155 ⁰C for ambient design temperature of 40 ⁰C.