Tìm các câu hỏi thường gặp
9007AW_What is the difference between the form M11 and the form M16
In the 9007AW limit switches series, the M11, or M16 forms at the end of the reference, defines the cable entry option, different from the standard part number (1/2 NPT): M11 = ISO M20x1.5mm; M16 = 1/2 Gas BSP (parallel thread).
Đã phát hành cho:Schneider Electric Việt Nam
Tìm hiểu thêm
Tìm hiểu thêm