Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Is it possible to activate 64REF and 50G protection in simultaneously in Sepam series 80 for transformer application?
In this FAQ we show the possibilities how we can set 64REF and 50N/50G in Sepam Sereis 80.
Moreover we explain the possibility of using 64REF in one winding and 50G in another side of transformer. It is possible as Sepam 80 has two independent Residual current inputs.

AEDL3

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
FA270764.pdf [95.52 KB]