Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
ATSU01N...LT : Where is the run command contact terminated?
Issue:
Where do I install the run command contact?

Product Line:
Altistart 01

Environment:
All models

Cause:
N/A

Resolution:
The start contact needs to provide 24Vdc to LI2.  There are multiple schematic possibilities.  See attachment for examples.

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
ATSU01N2 - LT W91624688 R4-2004.pdf [728.15 KB]