Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Can an external 24VDC source be used to control an ATS48 softstart?
Issue:
ATS48 softstart controlled by an external 24VDC source

Product Line:
Altistart 48, ATS48

Environment:
All

Cause:
N/A

Resolution:
Yes. The logic inputs will work with the internal or an external power supply. If an external +24 DC source is used, connect the power supply common (-) to the ATS48 COM terminal, giving them a common reference point.