Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Does the ATS01 softstart require external thermal overload protection?
Issue:
Is an external thermal overload protection needed to be installed with an ATS01?

Product Line:
ATS01, Altistart 01

Environment:
All

Cause:
N/A

Resolution:
The ATS01 softstart does not provide motor overload protection.  Separate overload thermal protection should be added to the power circuit.  This typically is done with a motor starter upstream of the ATS01.