Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What is the operating system on the Harmony HMIGTO series?
Issue:
The user manual of the Hamrony HMIGTO does not indicate what operating system is pre-installed from the factory.

Product Line:
Harmony HMIGTO series (formerly known as Magelis)

Resolution:
The Harmony HMIGTO series of HMI's have the Operating System VxWorks V6.7 embedded inside.