Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Where do I connect an external +24vdc power supply on the ATV630 process drive?
Issue:
External power supply connection

Product Line:
ATV630

Environment:
All models and serial numbers

Cause:
None

Resolution:
The external +24vdc power supply must be connected to terminals P24 and 0v.  The positive is P24 and the negative is 0v.
DO NOT connect the external power supply to +24v.
No programming changes are required.