Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Cannot change any of the passwords for the BMENOC0311 using Web Designer.

Issue
Cannot change the passwords for the BMENOC0311 using Web Designer.

Product Line
Ethernet Module M580

Environment
BMENOC0311

Resolution
The selection for changing the password on the target security window is greyed out and not selectable.
image1


Due to cyber security reasons, the ability to change the passwords for BMENOC0311 Factorycast HMI module using
Web Designer is not allowed.   Changing of the passwords for the  BMENOC0311 Factorycast HMI module must be
performed from the 'Setup' web pages.