Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How to command the Altivar VFD to do a ramp stop via Modbus serial communication?

Article available in these languages: Tiếng Tây Ban Nha

Issue:
Altivar VFD ramp stop command via Modbus serial communication

Product Line:
ATV31, ATV312, ATV61, ATV71, ATV58, ATV12, ATV32

Environment:
All serial number

Cause:
N/A

Resolution:
To command the VFD to do a ramp stop, a decimal value of 7 must be written to the command word.