Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Bandwidth limitation on the service port of 140NOC78100
Issue

What is the limitation on the service port of a 140NOC78100?

Product Line

Quantum, 140NOC78000

Resolution

According to the product spec, port 1 (service port) has ingress rate limiting as follows:

  • Unknown unicast, broadcast rate limit = 500 pps
  • Arp rate limit = 500 pps
  • Multicast rate limit = 30%
  • known unicast rate limit = 30%