Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Video: Adding a device profile to an AS-i configuration using Ecostruxure Control Expert (formally Unity Pro).
Issue:
How do you add a device profile in the AS-i configuration using EcoStruxure Control Expert ( formally Unity Pro)?

Product Line:
AS-i, Quantum , Premium

Environment:
Ecostruxure Control Expert ( formally Unity Pro)

Cause:
Unable to create the profile into the software.