Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
I understand the solution proposed is a stand alone one but can we be sure about integration of Minera SGrid ODT Transformer in an existing substation?
Minera SGrid transformer is designed and manufactured to ensure compactness and easy interfacing in order to facilitate installation in existing substations.
To ensure proper integration, you need to send us the maximum overall dimensions available for the transformer in the substation. We will confirm the feasibility.