Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Why a bandwidth limitation on the service port of 140NOC78xxx?
Issue

Why do we have a limitation on the service port of a 140NOC78x00?

Product Line

Quantum

Resolution

Servicing the service port (low priority) slows down the process of servicing the control port (high priority); to resolve the latency that can be caused by the traffic from the service port toward the traffic on the control port, a limitation is set on the service port.