Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Unexpected number of leak sensor detected alarm on an ACRC301X.

Article available in these languages: Tiếng Tây Ban Nha

Issue:
Unexpected number of leak sensor detected alarm on an ACRC301X.

Product line:
ACRC301S, ACRC301H.

Environment:
All Serial Numbers.

Cause:
Install.

Resolution:

How to install the leak detection cable on an ACRC301X without getting an unexpected number of leak sensors detected.
Remove leak sensors from P510 and make sure they are the Netbotz Leak detection cable (NEBS0308). (Figure 1)
1
Figure 1


Through the display set the number of leak sensors to zero.
Path Configuration\Unit\Configuration\ Page 4 of 4
Attach leak sensor to the P510 port on the J5 controller.
Press the reset button on the J5 controller located just next to P513 (Figure 2 )

2
Figure 2

After reboot go into the display and change the number of leak sensors to read 1.
Path Configuration\Unit\Configuration\ Page 4 of 4
Test leak sensor.












Schneider Electric Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Sản phẩm:
Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Sản phẩm: