Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How to get Schneider Private MIB file for Ethernet module's SNMP service
1. For Quantum NOE, user can get the MIB file from module by Web, refer to the attached picture.
2. For Quantum NOC78x modules, they don't support the private MIB file, user should configure the standard file.
3. For Quantum NOC85000 module, user can get the private MIB file from IEDCT tool, refer to the attached picture.

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
Modicon IEC61850 Configuration Tool.jpg [111.28 KB]
FactoryCast Web Server NOE 771 11.jpg [108.63 KB]