Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Is it possible to set the date and time on all Sepam series 10 versions?
Only Sepam 10A has the option of time and date stamping as it is the only version that can have time-tagged event recording that is why it is the only version where it is possible to set the date and time. Sepam 10 version B and N do not have this time-tagged recording option thus they do not have a real-time clock.

AEDL3