Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
When I put base station in the metal enclosure, how much will transmission distance be shortened? (Max 50m?)
It will depends on the shape, dimension, type of metal, thickness and so on of the enclosure.