Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Is it possible to use the same switchboard case across the ION8xxx meter series?
Issue
The compatibility of switchboard cases across the ION8nnn meter series.

Product Line
PowerLogic ION8300, ION8400, ION8500, ION8600, ION8650 meters

Environment
Advanced Revenue Metering

Cause
The user would like to use the pre-existing switchboard case when replacing the meter.

Resolution
Provided that if the replacement meter and the switchboard enclosure share the same form factor, theen the two are interchangeable.