Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Is the OFS server designed to run multiple instances based on however many users are requesting items from it?
Issue
Is the OFS server designed to run multiple instances based on however many users are requesting items from it?

Product Line
OPC Factory Server (OFS)

Environment
Windows 10 version 1902, OFS v3.62

Resolution
The OFS server is designed to run as a single instance per machine but with multiple DCOM clients.