Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How to "Move" One Variable to Another in SCADAPack Workbench (ST, FBD and LD)
Some PLC programming applications have a "move" block to perform the task of assigning one variable to another. In SCADApack Workbench (CAM3 & CAM5) there are multiple programming language options as it is an IEC 61131-1 environment. Each of these languages have their unique way of performing a "move" command

In the following examples it is assumed you have declared local variables for each POU (Program Organization Unit)

1

Function Block Diagram (FBD)

2

Structured Text (ST)

3

Ladder Diagram (LD)

4





Schneider Electric Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Tìm hiểu thêm
Phạm vi:

Bạn cần trợ giúp?

  • Công cụ chọn sản phẩm

    Nhanh chóng và dễ dàng tìm được sản phẩm và phụ kiện phù hợp cho các ứng dụng của bạn.

  • Nhận báo giá

    Bắt đầu gửi yêu cầu bán hàng trực tuyến và chuyên gia sẽ liên hệ với bạn.

  • Nơi mua hàng?

    Dễ dàng tìm nhà phân phối Schneider Electric gần bạn nhất.

  • Trung tâm Hỗ trợ

    Tìm sự hỗ trợ cho mọi nhu cầu của bạn tại một nơi.