Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Sepam MCS025 - should the ANSI 25 protection be enabled if I want to use the "Closing With Synchro-Check" control logic function?
The Sepam 80 built-in (standard) control logic includes a "Closing With Synchro-Check" function.  The image below shows the tab in SFT2841 where this function can be enabled.

The intended usage of this function is to add a logical condition so that Sepam will not execute a CB Closing order unless the 2 input voltages to the MCS025 Synchro-Check module are synchronized within the limits set out in the ANSI 25 protection function tab.  One possible application would be to ensure that a tie breaker joining 2 busbars which could be fed by 2 independent sources will never close unless the voltages on both busbars are synchronized with each other.



The question was raised as to whether or not any additional settings are required in order to use this function.  In addition to the proper installation and wiring of the MCS025 module itself, the MCS025 must be defined and enabled in SFT2841, and the ANSI 25 protection function must also be enabled.  Otherwise, the Control Logic will ignore the "Closing With Synchro-Check" setting.

As shown in the image below, the ANSI 25 protection function must also be activated in order to make use of this control logic.




AEDL3

Schneider Electric Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Tìm hiểu thêm
Phạm vi:

Bạn cần trợ giúp?

  • Công cụ chọn sản phẩm

    Nhanh chóng và dễ dàng tìm được sản phẩm và phụ kiện phù hợp cho các ứng dụng của bạn.

  • Nhận báo giá

    Bắt đầu gửi yêu cầu bán hàng trực tuyến và chuyên gia sẽ liên hệ với bạn.

  • Nơi mua hàng?

    Dễ dàng tìm nhà phân phối Schneider Electric gần bạn nhất.

  • Trung tâm Hỗ trợ

    Tìm sự hỗ trợ cho mọi nhu cầu của bạn tại một nơi.