Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Unity Pro: Behavior of the RETURN instruction when used in section of DFB.
Since Unity Pro V4.0 when used in a DFB section the RETURN instruction has the following behavior:
  • Using simulation mode whatever the language , or using standard mode when the DFB section is ST, IL or LD (with the project setting : « Generate with LD link animation » unselected) :
    • RETURN instruction forces the return to the program which called the DFB. The rest of the DFB section containing the RETURN instruction is not executed. The next sections of the DFB are not executed. The program which called the DFB will be executed after return from the DFB. (as mentioned in Unity Pro Help
  • Using standard mode when the DFB section is FBD or LD (with the project setting : « Generate with LD link animation » selected )
    • RETURN instruction forces the return to the next sections of the DFB. The rest of the DFB section containing the RETURN instruction is not executed but the next sections of the DFB are executed.

Before  Unity Pro V4.0
  • Using simulation mode whatever the language :
    • RETURN instruction forces the return to the program which called the DFB. The rest of the DFB section containing the RETURN instruction is not executed. The next sections of the DFB are not executed. The program which called the DFB will be executed after return from the DFB.
  • Using standard mode whatever the language :
    • RETURN instruction forces the return to the next sections of the DFB. The rest of the DFB section containing the RETURN instruction is not executed but the next sections of the DFB are executed.

Schneider Electric Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Tìm hiểu thêm
Phạm vi:

Bạn cần trợ giúp?

  • Công cụ chọn sản phẩm

    Nhanh chóng và dễ dàng tìm được sản phẩm và phụ kiện phù hợp cho các ứng dụng của bạn.

  • Nhận báo giá

    Bắt đầu gửi yêu cầu bán hàng trực tuyến và chuyên gia sẽ liên hệ với bạn.

  • Nơi mua hàng?

    Dễ dàng tìm nhà phân phối Schneider Electric gần bạn nhất.

  • Trung tâm Hỗ trợ

    Tìm sự hỗ trợ cho mọi nhu cầu của bạn tại một nơi.