Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How to wire an ATV61 or ATV71 for 2 wire control?

Issue:
Wiring an ATV61/71 for 2 wire control.

Product Line:
Altivar 61, ATV61

Environment:
All

Cause:
N/A

Resolution:
Wire connections will be between +24 and LI1.  This is assuming the drive's +24 source will be used.
This is maintained contact setup.