Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What is parameter F400 on the ATV212?
Issue:
Asking about parameter F400 on the ATV212.

Product Line:
Altivar 212, Altivar 21

Environment:
All Serial numbers

Cause:
N/A

Resolution:
F400 is the auto tuning parameter for the ATV212 and the ATV21.   The setting for the parameters are listed below:

0 [Deactivated]
1 [Initialize constant]  Auto-tuning is performed immediately if possible.   Application of individual settings of Auto Torque Boost [Auto
Torque Boost] (F402)
2 [Complete tune]   Complete auto tuning.
Parameter F400 is reset to “0” after the auto tuning is performed.