Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What is the equivalent for NSC250S and NSC160S breakers in Global offer ?
NSC MCCB breakers are a Chinese local offer.

The NSC250S and NSC160S have breaking capacity 18KA.

They can be replaced by NSX B (25KA) breaker TM-D trip unit or the EasyPact EasyPact EZC250F (18KA )with trip unit 160 and 250.

Please note that the dimensions and some performances are not the same.