Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What can cause a CF12 fault [Download transfer fault] on an ATV212 drive?
Issue:
CF12 fault [Download transfer fault] on an ATV212 drive.

Environment:
All models and serial numbers

Cause:
The download transfer fault can be caused by parameter F807 not being set to 0.

Resolution:
Parameter F807 selects the communication channel.  The two choices are 0 [RJ45] and 1 [Open style].  The default setting is 1.  If SoMove or the IPAD app is being used to configure the drive parameter F807, then it must be set to 0.