Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How to get the detail data between DTM in UP and X80 HART module
The communication bwteen DTM and HART module is HART over ethernet, we can capture the trace by wireshark at the service port of CRA if the HART is configured at the RIO Drop, the CRA service port should be configured mirroring the eth backplane.
Refer to the attachment picture, we can get the HART frame in the CIP data field, we can understand it following the HART command protocol.

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
Microsoft PowerPoint - [Expert Support webinar - X80 HART Rev3- Jan. 28th.pptx]_2.jpg [90.27 KB]