Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How do I connect my PC to my Altivar drive?
Issue:
Is there an option for the Altivar drives to connect using a RS232 connection?

Product Line:
Alitivar

Environment:
All

Cause:
Product Selection & Services

Resolution
No, converter options for RS232 to RJ45. There is a cable available for a RJ45 to USB part number TCSMCNAM3M002P USB to RJ45
adaptor
For use in connecting to a PC with a USB port
Advantys™ OTB,
Altistart™ motor starters,
Altivar series including
HMI, Altivar controller