Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How to determine which method to use for importing a third party manufacture eds file, if the hardware type is not known.
Issue
How to determine which method to use for importing a third party manufacture eds file, if the hardware type is not known.

Product Line
Unity

Environment
Windows 10

Resolution
The quickest way to determine which method to use for importing the eds file is view the '.eds' file with Notepad.

fdsf


If the device is described as an EthernetIP hardware the 'Add EDS to Library' selection in the DTM Browser must
be used to import the eds file.
  • Right click on the DTM hostname.
  • Click on 'Device menu'.
  • Click on 'Additional functions.
  • Click on 'Add EDS to library.
serfrf
  • Click on 'Next'.
wefr
  • Click on 'Add files'.
  • Click on 'Browse' and locate the edds file.
  • Click on 'Next'.
fewf


The 'DTM Catalog 'Update' button accessed from within Unity must be used. to update the hardware catalog.
  • Click on 'Tools\Hardare Catalog' to open the 'Hardware Catalog' window.
  • Click on 'DTM Catalog'.
  • Click on 'Update'.
wfrf


If the device is not described, it is most likely a CANOpen type hardware. The 'Hardware Catalog Manager'
must be used to import he eds file.
erf

Schneider Electric Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Tìm hiểu thêm
Phạm vi:

Bạn cần trợ giúp?

  • Công cụ chọn sản phẩm

    Nhanh chóng và dễ dàng tìm được sản phẩm và phụ kiện phù hợp cho các ứng dụng của bạn.

  • Nhận báo giá

    Bắt đầu gửi yêu cầu bán hàng trực tuyến và chuyên gia sẽ liên hệ với bạn.

  • Nơi mua hàng?

    Dễ dàng tìm nhà phân phối Schneider Electric gần bạn nhất.

  • Trung tâm Hỗ trợ

    Tìm sự hỗ trợ cho mọi nhu cầu của bạn tại một nơi.