Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How can I check the logic inputs are working on an ATV312 drive?
Issue:
Customer is not sure if the inputs are working.  Drive is not running.

Product line:
Altivar 312, ATV312

Environment:
all

Cause:
n/a

Resolution:
Go under the SUP menu to LIA-.  Under LIA-, select parameter LIS (not LI5A).  This will show the Logic inputs from LI1 to LI6.  The dash mark will be high (closed) or Low (open).  See the attached page from the programming manual, BBV46385 as reference.

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
BBV46385_03 ATV312 IO Map.pdf [21.5 KB]