Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Does the ATS48 have a built in Shorting Contactor?
Issue:
Is the ATS48 built with shorting contactor?

Product Line:
ATS48

Environment:
Shorting contactor

Cause:
n/a

Resolution:
No, the ATS48 does not have a built-in Shorting contactor.  But the ATS22 is the only soft start with a built-in Shorting contactor.