Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Do we need to install Vijeo Designer Runtime to download to a Magelis HMI?
Issue:
It is unclear what the Vijeo Designer Runtime for Windows package is intended for.

Product Range:
Vijeo Designer 5.1 or higher

Resolution:
The Vijeo Designer Runtime for Windows executable does not need to be installed to download to a Magelis HMI. This installer is only intended to be used on iPCs or PCs that will be used as an HMI. You do not need to install this package on the Vijeo Designer development PC.