Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Unity Pro : Use of operation on index in INC or DEC function causes a Build error
Goals and Symptoms

When building an application using operation on index in INC or DEC function the build fails with following error message : error during the ARM assembler phase
Code generation failure

Example:  INC(my_array[ind*3+1]);

The problem is in Unity Pro V8.0 to V11.0.

Causes and Fixes:
The workaround consits to program the operation outside the function.

Example :
Ind1 :=ind*3+1 ;INC(my_array[ind1]);