Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What could cause the errors: "Invalid Read Reply" and "Specified Address Invalid" on the Magelis when communicating to the Siemens S7-1200 ethernet driver?
Issue:
What could cause the errors:  "Invalid Read Reply" and "Specified Address Invalid" on the Magelis when communicating to the Siemens S7-1200 ethernet driver?

Product Line:
S7-1211C, S7-1212C, S7-1214C, S7-1215C, S7 ethernet

Resolution:
Protection
From TIA (Siemens programming software), Select the CPU project in the left pane and press Alt-Enter (or in the contextual menu select “Properties…”)
In the item Protection, select “Full access” and Check “Permit access with PUT/GET communications from remote partner” as in figure below.

SIEMENS TIA


Information was taken from:  http://snap7.sourceforge.net/snap7_client.html 2-25-2016