Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How to calculate the MC80 DIO channels
MC80 had modules HSC, DDM and Analogs fixed in its module. Sometimes user need the HSC but need more DI and DO, so we can propose user configure the HSC as DI and DO,
The questions is that how many channels of the HSC can be used
HSC DI channel 0, can be used as 6 x DI, and 2 x DO. make sure the 24V power supply for input and output connected.
HSC had two channels 0 and 1, so the DI is 12; DO is 4.The configuration page is at default.
Please refer to the attachments

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
2.jpg [147.76 KB]
3.jpg [58.71 KB]
1.jpg [116.54 KB]