Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
VA consumption for Link150
VA consumption for two different ports is as follows :
For 24 Vdc Mode : 24 Vdc,130 mA

For PoE Mode : 48 Vdc, 65 mA