Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What is the braking capacity of the ATV312HU15N4?
Issue:
Braking capacity ATV312HU15N4

Product Line:
ATV312

Environment:
All

Cause:
Braking capacity ATV312

Resolution:
Without a braking resistor, it is 50% of nominal motor torque. With braking resistor, it is 100% of motor torque continuous and 150% of torque for 60 seconds.