Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What is parameter F303 on the ATV212?
Issue:
ATV212 parameter F303 configuration

Product Line:
Altivar 212, Altivar 21

Environment:
All serial numbers

Cause:
N/A

Resolution:
F303 is the number of auto restarts that the VFD will attempt before locking on a fault.