Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Is there a lockable enclosure with VESA mounts for the HMIGTO?
Issue:
Is there a lockable enclosure with VESA mounts for the HMIGTO?

Product Line:
HMIGTO series (HMIGTO2310, HMIGTO3510, HMIGTO4310, HMIGTO5310, HMIGTO6310)

Resolution:
No, Schneider Electric does not offer a lockable enclosure with VESA mounts for the HMIGTO. A universal enclosure will need to be sourced from a 3rd Party manufacturer.