Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
If some desired value can be taken as the "base-level" of PIDFF
Question:
Customer would like the current valve position at the start of PIDFF block to be taken as the "base-level" output for the this block and it varies the output from there based upon setpoint and tuning parameters, is this possible?

Answer:
Customer could make use of the out_inf or out_min to achieve this base output value.

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
pidsnap.png [18.85 KB]