Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Customer is using a Remote Firmware Version 2.x, how can he use the Selectors Changing in RUN mode?
If the Remote Firmware is already in V2.x version the customer can reconfigurate it with the Configuration Software V2.x in order to have the Selector change in RUN mode.