Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Is it possible to assign bits within a word to a coil in Control Expert (formerly Unity Pro)?
Yes. Use the WORD_To_BIT block. Likwise you can assign bits within a project to a word by using the BIT_To_WORD block






R-6-30-17