Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What is the maximum input voltage range of the ATV6XX "N4" Process family drive?
Issue:
Maximum input voltage range of the ATV6XX "N4".

Product Line:
Altivar 6XX process drive family

Environment:
All models, All serial numbers.

Cause:
N/A

Resolution:
The range of the input voltage for the ATV6XX Process drive family is 380 - 15% to 480 +10% or a range of 323 to 528VAC, three phase.