Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Why my M241/251 controller stops in exception when an SD card is inserted?
One reason can be that the inserted SD card has no label.

To set the SD card label:
- open Windows file explorer
- select the SD card
- press F2 to rename it (for example : "mySDcard")