Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How do you configure an R-Function key in Vijeo Designer for an XBTGK/HMIGK?
Issue:
It is not clear how we configure the R-Function Keys on an XBTGK/HMIGK in Vijeo Designer. Where is the configuration done?

Product Line:
Vijeo Designer V6.2, XBTGK, HMIGK

Resolution:
In order to configure an R-Function Key in Vijeo Designer, you must first click on the panel you wish to configure the key for. In the property inspector for the panel, you will see a property called "Function Key".

Open the configuration dialog and you will see the configurable settings for the key.