Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What is the reason for getting this error "Unknown OEM key code" in isagraf ?
The application is using a board which manufacturer code is not recognized by the target. Check the I/O connection in the workbench and use ’VIRTUAL’ attribute to locate the incorrect board. Your workbench library may not correspond to your target version.