Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How to change Units in the ATV Process Drive?

Article available in these languages: Tiếng Tây Ban Nha

Issue:
Adjust the units in the ATV Process drive.

Product Line:
Altivar Process
ATV6xx
ATV9xx

Environment:
All part numbers

Cause:
Default units  (Pressure in Bar, Flow in M3/h. Temp in deg C, Currency in Euro) may not be applicable to all customers in all regions of the world.

Resolution:
Using the HMI:
Under Menu 5 :[Complete settings], and subMenu 5.3 [Define system units] these settings can be manually changed.
To change using SoMove - See attached PDF.

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
How to Change units in SoMove.pdf [50.35 KB]